结果:找到"物联网 智能门锁 ",相关内容1000条
  • 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
  • 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
  • 基于乐鑫ESP32-C3的2.8寸串口屏应用于智能门锁方案
  • 近几年随着智能家居行业规模的扩大以及大众安全意识的不断提升,智能门锁行业迅速发展了起来,传统门锁企业、家电企业、安防企业,甚至是互联网公司和创业公司都纷纷涌入浪潮,智能门锁产品逐渐呈现出百家争鸣的局面。(图源网络)智能门锁是区别于传统机械锁,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、便捷化的安防设备,是智能家居生态链上的重要组成部分,也是家庭智能安防领域的核心单品。智能门锁产品的国内市场渗透率虽低,但增速快,发展前景广阔,随着消费市场逐渐打开,高消费能力群体也逐渐显现。如何凭借出色的性能在市场上赢得消费者青睐是各家智能门锁厂商亟需思考的问题,为此,启明智显带来了2.8寸串口屏应用于智能门锁...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 串口屏 家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-08-25 10:40:00
  • 智能家居-智能门锁芯片方案
  • 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
  • SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
  • UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 家居 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
  • 7寸串口屏在油烟机上的应用
  • 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串口屏 人工 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
  • 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
  • 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 人工 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
  • 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
  • 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 人工 硬件 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
  • CI523智能门锁低成本读写芯片
  • Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
  • 直播领开发板:万物智联时代:传感企业如何抓住智能化新趋势&新商机?
  • 传感器作为万物智联时代的基础,它是获取海量数据和信息传递的入口,我们生活的方方面面,均离不开传感器的应用。比如在今年疫情期间,居家隔离成为阻断疫情最重要的举措,为了防范人员随意进出,一些社区为居家隔离人员安装“智能门磁”,不但能实现24小时实时监测开关门状态,还能在发生异常情况下,第一时间通过手机App发出告警信息通知社区管理人员,大大提升了疫情期间社区管理的工作效率。再比如像PIR人体移动传感器,可自动探测人体移动,当主人离家之时,若家中有异常,将推送提醒通知到用户手机里。还可配合照明设备使用,在夜起时,灯光跟随脚步亮起,让用户不再摸黑。温湿度传感器,能够自动感知室内温度和湿度,并可联动家...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 传感 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-07 14:12:00
  • 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
  • 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
  • 所属专栏: 活动专属 标签: 插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: